為您推薦
全球 IEC 市場皆適用的中壓驅動器可接收高壓一次電壓,無須增加尺寸
洛克威爾自動化公司的全新 PowerFlex 6000T 中壓驅動器尺寸縮小約一半,但能帶來領先業界的效能。此驅動器可接收 13.8 kV 一次電壓,且尺寸極具優勢,寬度僅 2,310 到 3,010 mm (7.58 到 9.87 英呎)。此精簡設計非常適合用在 IEC 市場的全新與翻新工業應用中,尤其是空間極為珍貴的應用。
PowerFlex 6000T 驅動器可直接連接主要配電線路的高壓饋電,無須額外使用降壓變壓器或變電設備,因此能節省成本。框架 A PowerFlex 6000T 驅動器也能夠:
- 以自適應控制加速試運轉
- 以節能模式節省能源
- 以預測性維護減少停機時間
洛克威爾自動化公司 PowerFlex 6000T 產品經理 Brad Bugiardini 表示:「客戶改用 PowerFlex 6000T 驅動器後,將可立即提升生產力。PowerFlex 6000T 的通用控制平台可輕鬆啟動所有驅動器 (0 至 680 安培),且能進行故障檢測。此外,TotalFORCE 技術結合高效能馬達控制、進階自我監控能力及數位平台,可提供更快速、更精準和回應速度快的驅動器。」
全新 PowerFlex 6000T 驅動器專為馬達控制管理所設計,適用於下列產業的重型應用:
- 石油與天然氣精煉
- 礦業、礦產與金屬加工
- 發電
- 水及污水
如需更多資訊,請造訪當地洛克威爾自動化公司銷售代表,或下載採購規格。
PowerFlex 和 Rockwell Automation 是洛克威爾自動化公司的商標
已發佈 2021年8月12日
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK) 為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有24,000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise) 的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。