2024年2月29日,威斯康辛州密爾瓦基 - Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)是全球最大的工業自動化和數位化轉型公司,擴展了其On-Machine™解決方案,以幫助企業設計能夠更快投入 生產並在整個壽命期間提供更多價值的機器。
機器上的解決方案可以實現分散控制架構,其中自動化組件是安裝在現場而不是放在大型電氣外殼中。這種方法提供了更簡化、模組化的機器,可以降低總成本、減少佔地面積並縮短投入營運的時間。透過使關鍵組件易於工廠人員訪問,他們能夠更主動地識別和解決問題,提高系統運行時間。
隨著企業尋求新的方式來推進永續發展計劃並滿足新的法規要求,洛克威爾自動化的機上型(On-Machine)解決方案為實現這些目標提供了一個機會。透過減少高達90%的電纜使用量,並縮小或消除溫度控制系統,企業可以降低生產產品所需的資源和能源消耗。在機器上的解決方案還可以實現比傳統系統更模組化和可擴展的自動化系統。
「製造商面臨市場趨勢迅速變化和消費者對更多定制和創新的需求」,洛克威爾自動化的高階產品經理Joe Azzolina表示。「機器上的解決方案不受物理界限的限制,例如外殼尺寸或脊構造。這意味著模組化設計更容易實現,OEM製造商和最終用戶均能夠靈活適應並為未來建設。」
洛克威爾自動化提供廣泛的機上型技術可擴展解決方案,旨在幫助滿足嚴格的應用需求,並在工業過程中創造新的價值。以下是我們最新的機上型選項:
- ArmorKinetix分散式伺服變頻器:提供高性能的Kinetix® 5700平台,以緊湊的IP66/67等級外形,可配置為靠近馬達驅動器或集成驅動器-馬達解決方案。
- ArmorBlock 5000® I/O區塊:提供IP69K等級的評級,三種功率變體,靈活的安裝選項,並使用IO-Link技術適用於惡劣環境。
- Armor™ PowerFlex® 驅動器:提供在機變頻馬達控制解決方案,使操作更智慧、安全、可靠和簡單,具備具有硬體和網路安全功能的千兆雙端口EtherNet/IP™通訊。
- ASEM™ 6300PA 機上型的工業電腦-幫助節省時間、空間和安裝成本。這些電腦採用無風扇設計和廣泛的溫度規格,旨在提供多年可靠運行。
已發佈 2024年2月29日