Allen-Bradley PowerFlex 755TL、TR 和 TM 驅動器已將腐蝕性氣體防護功能列為標準配備,紙漿和造紙、汽車、輪胎和橡膠、金屬和水/廢水處理等產業將因此受惠。這些驅動器已通過其中一項最嚴格腐蝕性環境測試協定的測試,該協定除根據 ASTM B845 方法 K,以業界最高規格在混合氣流氣體測試中暴露 30 天,並使用硫化合物氣體執行專屬測試。
PowerFlex 755T 驅動器還具有兩個 Gigabit 速度的嵌入式乙太網路連接埠,可供使用者連接智慧裝置。
PowerFlex 755T 驅動器新增的強化功能包含針對工業控制系統安全提供數個韌體更新、維護資源最佳化以及能源使用等。新增的 CIP 安全功能可協助預防未授權的連線以及通訊遭到破壞,還可提供資料保密性。在另一項韌體更新中改良軟體使用者介面,可透過預測維護功能進行檢視和互動。此外,同步磁阻馬達的頻率控制模式也提供幾項改良功能。
PowerFlex 755T 驅動器還提供全新選配 TLink 插卡,可支援高速光纖通訊網路 (連接驅動器和驅動器)。應用情境中若需要驅動器彼此緊密配合控制扭矩或速度,這張卡會是最佳選擇。除了負載分配效果提升和協調驅動器應用,TLink 還能協助簡化系統設計及試車作業。相較於其他方法,TLink 可以有效控制驅動器同步。
PowerFlex 755T 架構 5 至 12 可提供配置訂購 (CTO),靈活性更高,可幫助您縮短產品上市時間。可選擇 NEMA 1 至 12 樣式外殼包裝,可利用洛克威爾自動化 ProposalWorks 工具訂購。
Allen-Bradley、PowerFlex、ProposalWork 和 Rockwell Automation 是洛克威爾自動化公司的商標,不屬於洛克威爾自動化的商標則為其各自公司的財產。
已發佈 2021年3月18日
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Powerflex-755T-XT-Frame-10-Front-plus-family.5120.jpg)
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK) 為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有23,5000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise) 的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。