最新版洛克威爾自動化 FactoryTalk Linx 軟體可協助生產廠區工程師輕鬆提升生產力。這款最新版軟體有助於簡化系統復原、提升上傳及下載速度,且能更有效讓新裝置上線運作,進而讓工廠工程師能有更多時間專心處理其他優先事項。
為協助保護組織安全,最新版 FactoryTalk Linx 軟體新增全新安全措施,包括通訊完整性/機密性、憑證驗證、稽核追蹤,以及設定備份和還原等功能。以上種種額外的安全保護措施,可協助減少因安全疑慮和問題造成的意外停機時間。
最新版軟體也新增了備份和還原功能,讓使用者能夠儲存組態設定。如此一來,管理員在復原期間就不必手動重新設定完整系統,有助於提升作業效率。
此軟體的重新建構介面支援更快速的上傳和下載時間,可提升 Studio 5000 及 ControlFLASH Plus 軟體的線上效能,讓使用 FactoryTalk Linx 的設計工具和通訊服務能夠享有更出色的效能,成功提升效率。
此外,使用者現在讓新裝置上線運作時,可依據範圍或載入預設組態來指派 IP 位址,藉此加速新機器和裝置上線運作,進而提升生產力。
FactoryTalk Linx OPC UA 接頭的功能也經過強化,可存取更多類型的資料;此外,若備援伺服器關機,也能由第二伺服器取得資料,藉此延長系統連續運作時間,並加強資料存取。
FactoryTalk Linx Gateway 目前納入使用者指定的標籤群組,並可利用 FactoryTalk Security 授權存取 Logix 結構和陣列定義,協助組織管理及限制個別元件層級,以及可透過控制系統存取的資料項目。使用者也能匯入及匯出設定,以便在環境之外加以管理。
Allen-Bradley、ControlFLASH、ControlFLASH Plus、FactoryTalk、FactoryTalk Linx、FactoryTalk Linx Gateway、FactoryTalk Security、Studio 5000 及 Rockwell Automation 是洛克威爾自動化公司的商標。
關於洛克威爾自動化
洛克威爾自動化有限公司 (Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK) 為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力與科技潛力,開創人類無限可能,打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於威斯康辛州的密爾瓦基,旗下約有24,000名員工,致力服務遍布超過100個國家的客戶。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網 (The Connected Enterprise) 的相關資訊,請瀏覽:www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。