洛克威爾自動化公司(NYSE:ROK)是全球最大規模的工業自動化與數位轉型公司,很榮幸和各位分享即將在自動化博覽會上推出的新產品。該公司正準備公開市場上最具創新精神和突破性的工業自動化硬體。邀請您深入了解!
自動化博覽會是一場特別的年度盛會,將在波士頓會議展覽中心(Boston Convention and Exhibition Center)舉行,展期為11月6日至9日,預計全球有超過10,000名與會者將共襄盛舉,就時下最熱門的創新巧思、最聰慧的專業菁英,以及最新的策略構想探索各種可能性。
「我們非常高興發表工業自動化硬體的最新進展,協助客戶在運作時間、效率和生產力等領域實現新的可能性」,洛克威爾自動化的產品組合行銷總監Lisa McGregor說道。「我們對創新的承諾促使我們不斷挑戰極限。歡迎加入自動化博覽會探索自動化的未來,並且和塑造自動化的專家交流。」
為了協助您仔細觀賞洛克威爾自動化所有絕妙的新產品和解決方案,您可以參觀自動化博覽會的展覽廳,體驗洛克威爾和PartnerNetwork™參展成員的最新產品、服務和解決方案。但在您踏進展覽廳之前,請先體驗一下本次的展出內容:
探索硬體的各種可能性:
432ES GuardLink® EtherNet/IP Adapter
可以透過三個獨立安全通道連接多達96個安全裝置,將電源串接到其他介面以提高流程效率。
ArmorKinetix®分散式伺服變頻器
將高效能的平台和精簡的On-Machine™外型規格結合,協助打造生產力更高、製造速度更快、所需零件更少的智慧機器。
ArmorBlock® 5000 I/O
透過可擴充性以最少的營運中斷和成本應對充滿挑戰的應用需求,以協助減少總安裝時間和成本以及非預期停機。
OTTO Motors
OTTO Motors AMR是專為更安全、更具生產力,以及更充實的工作場所打造,正持續改變進階的物料處理方式。
CompactLogix™ Analog HART I/O
可以減少佈線、安裝時間和外殼成本,透過輸入和輸出I/O (4通道密度)支援HART通訊。
嵌入式邊緣運算
實現在網路邊緣進行資料處理和分析,讓物聯網裝置和其他邊緣裝置能夠執行即時資料分析和決策制定的工作。
FLEX 5000® I/O
在單一平台上混合搭配標準和安全I/O,可以提供整合式安全與控制解決方案,滿足嚴苛的失效安全要求等。
FLEXHA 5000™ I/O模組
讓您選擇I/O的靈活度可以充分滿足您的營運需求,容易安裝和維護可以節省工廠I/O基礎設施的時間和金錢。
GuardLogix® 5580 XT控制器
具備腐蝕性氣體防護的控制器有助於減少腐蝕性氣體環境中初期設備故障的威脅,並且可以減少與設備過早故障相關的停機時間。
GuardLogix™ L85ES控制器
新型控制器可以配合您機器的安全需求進行擴充,針對更大型的應用使用擴充記憶體。
iTRAK® 5750智慧追蹤系統
為負載需求更高的應用提升力量性能,如此您可以在簡化機器的同時,讓這些機器較以往更具智慧。
Stratix® 5200全託管交換器
託管式工業乙太網路交換器是可以靈活運用且適應性強的解決方案,可以用於多種工業應用將設定和監控簡化。
如需自動化博覽會中所有新產品的完整清單,請按一下這裡。
已發佈 2023年10月17日