洛克威爾自動化公司(NYSE:ROK)是全球最大規模的工業自動化與數位轉型公司,很榮幸邀請與會者在11月舉行的2023年自動化博覽會中探索各種可能性,並將在今年的活動中展示其最新的服務、系統和解決方案產品。
自動化博覽會是一場特別的年度盛會,將在波士頓會議展覽中心(Boston Convention and Exhibition Center)舉行,展期為11月6日至9日,預計全球有超過10,000名與會者將共襄盛舉,就時下最熱門的創新巧思、最聰慧的專業菁英,以及最新的策略構想探索各種可能性。
「洛克威爾自動化在2023年自動化博覽會大膽嘗試,推出各種服務、系統和解決方案」,洛克威爾自動化的產品組合行銷總監Lisa McGregor說道。「這些創新產品將可讓企業有自信駕馭數位環境。歡迎加入自動化博覽會,踏上探索、協作和轉型之旅。」
探索服務、系統和解決方案的各種可能性:
OT網路安全風險評估
利用OT網路安全風險評估了解風險態勢並找出網路安全弱點。這項評估可以找出和評估OT系統中的風險和弱點並確定其優先順序,為成功、主動的網路安全策略奠定基礎。
滲透測試
透過OT滲透測試提高對OT環境弱點的可見性。我們的網路安全專家發起模擬網路攻擊,以評估當前的風險概況、了解潛在影響、確定風險優先順序,以及建議補救措施來解決已識別的弱點。
威脅偵測服務
監控和偵測OT/ICS環境中的威脅以降低網路攻擊的風險。為了滿足實體和虛擬環境的需求,我們和Cisco、Claroty,以及Dragos合作夥伴提供採用其技術平台的全方位威脅偵測解決方案。
端點防護服務
利用由洛克威爾自動化和CrowdStrike提供支援的全方位端點防護,將連線網路的端點裝置所帶來的風險緩解。可擴充的CrowdStrike Falcon平台和洛克威爾自動化的靈活部署功能與支援服務結合,可以協助任何規模的企業監控、保護、調查,以及回應事件。
Microservices Support服務
利用我們全新的Microservices Support來加速FactoryTalk® InnovationSuite軟體的價值實現時間和使用者採用。Microservices包含在新軟體的購買中,透過遠端支援技術人員提供關於如何安裝、啟動和最佳化InnovationSuite的專家引導。
Learning+進階訓練課程訂閱
升級到Learning+ Enhanced時,即包含跨8種不同知識領域的額外50多種工藝技能課程,可以輕鬆提升勞動人才的能力。這些自定進度的數位學習課程是為技術人員所設計,但也可以讓電氣、機械和儀器/控制等領域負責設備維護的作業人員獲益。
Inventory+服務協議
無需支付前期擁有成本即可取得關鍵備用零件,因此可以將停機風險降到最低。透過我們的Inventory+服務協議,洛克威爾自動化可以擁有和管理客戶據點的備用零件庫存,因此可以免除大量資本投資,同時提供優先庫存補充。
Repair+服務協議
透過我們的Repair+服務協議,延長工業自動化產品的生命週期並去除一次就結束的維修。這項新協議是為簡化Allen-Bradley®產品和其他自動化品牌的維修流程所設計,可以透過一份簡單的合約來協助主動規劃維護、維修和營運(MRO)成本及編列預算。
PlantPAx 5.3
探索PlantPAx®系統的功能,此系統是為提升您的製程控制體驗和滿足持續變化的市場需求所設計。最新版的PlantPAx® 5.3支援您的數位轉型和生命週期管理策略,可以提高生產力、獲利能力,以及徹底降低營運風險。
工業解決方案:資產智慧
資產智慧是一種解決方案,可以支援客戶改善實體資產的可靠性和可用性,同時徹底減少停機時間、風險和營運成本。這種雲端式軟體即服務(SaaS)產品利用FactoryTalk DataMosaix,會使用預先建立的特定產業資產模型彙整資料,並透過通知管理在儀表板中顯示各種見解。
工業解決方案:批次效能分析
專門製作的全新軟體應用程式,是為提供批次系統執行的全面營運見解所設計。此應用程式可以透過提供最佳化製程見解的方式加速價值實現時間,以及透過資料導向的決策制定來提高生產力。
工業解決方案:數位技術轉移
數位技術轉移解決方案可以將以數位形式顯示產品相關文件的資料,轉換為網路中計畫與執行系統所使用與S88相容的資料集,藉此將製程數位化並協調資料交易。此解決方案可以加速技術轉移流程來節省時間和金錢。
工業解決方案:隨插即生產
隨插即生產可以讓生產系統自動辨識新增或修改的組件,並將其正確整合到正在執行的生產流程,而不需要手動操作。
工業解決方案:RapidLaunch
透過此版本,洛克威爾提供全球支援的系統,以加速車輛程式的啟動並提高製造靈活度。專為虛擬設計和調試所打造的RapidLaunch利用洛克威爾歷史悠久的產品創新和產業專業知識,協助汽車客戶在全球實施最佳實務。
如需自動化博覽會中所有新產品和解決方案的完整清單,請按一下這裡。
已發佈 2023年10月24日