洛克威爾自動化公司(NYSE:ROK)全球最大規模的工業自動化與數位轉型公司,很榮幸在11月舉辦的2023年自動化博覽會中首次推出具創新精神和突破性的工業軟體,並邀請您深入了解!
自動化博覽會是一場特別的年度盛會,將在波士頓會議展覽中心(Boston Convention and Exhibition Center)舉行,展期為11月6日至9日,預計全球有超過10,000名與會者將共襄盛舉,就時下最熱門的創新巧思、最聰慧的專業菁英,以及最新的策略構想探索各種可能性。
「洛克威爾在2023年自動化博覽會上發表的突破性軟體創新,將重新定義工業自動化」,洛克威爾自動化的產品組合行銷總監Lisa McGregor說道。「歡迎加入我們,探索最新技術和沉浸式體驗的各種可能性。從支援控制存取相關及彙整資料的工業DataOps平台FactoryTalk DataMosaix,到利用現代技術加速價值實現的全新視覺化平台FactoryTalk Optix產品組合,我們持續挑戰各種可行性。」
今年的活動經過重新構思,為與會者提供更多探索最新且最佳技術的方式,例如導覽、富啟發性的專題講座,以及更多學習和交流機會。今年的博覽會佔地50萬平方英尺,設有120多個攤位、虛擬產品線、探索劇院和指引式導覽,與會者將能夠以前所未有的方式體驗最新的工業自動化創新。以下是即將推出的軟體預覽。
探索軟體的各種可能性:
Fiix Asset Risk Predictor
利用AI驅動工具在資產故障之前加以預測和預防,這套工具使用機器學習來了解設備在正常條件下的行為,並使用內建的AI演算法在偵測到風險時向使用者發出警示。
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™軟體
利用在正常運作狀況下建立資產的行為基準特徵來監控工廠區域的關鍵資產,以及提醒使用者任何偏離基準的狀況。
FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®軟體2.0版
為OT專業人員提供即用型無程式碼機器學習選項,可以在軟感測器或虛擬感測器的邊緣用來預測難以測量的生產數值,協助客戶減少浪費並提高產品一致性。
FactoryTalk® DataMosaix™工業DataOps平台
透過強化的演算法為使用者提供更高的設定效率,可以在資料的預先處理過程中提供更好的模型一致性和使用者體驗。
FactoryTalk® Design Studio™軟體
提供現代化的整合工具,讓多人同時合作、管理衝突的編輯,以及追蹤專案歷程。
FactoryTalk® Optix™產品組合
將現代化的雲端式軟體平台和彈性的硬體選項結合建立端對端HMI解決方案,讓您擁有無可比擬的選擇、創新和敏捷性。
FactoryTalk® MES軟體
這些頂尖的MES解決方案是專為製造業務所開發,可以為每個生命週期階段提供依職責權進行最佳化,以及為所有使用者縮短產出時程。PharmaSuite和CPGSuite版本是為其服務的產業所設計的專門工作流程和功能。
FactoryTalk® Twin Studio™軟體
從某個軟體快速轉移到另一個軟體,透過內建的變更追蹤和版本管理加速專案在設計過程中的移動。
FactoryTalk® Vault™軟體
提供具備現代版本和存取控制的雲端式集中儲存位置,以及透過對控制器專案的深入分析更深入了解設計。
FactoryTalk® View軟體版本14
獲得從獨立機器級HMI到涵蓋整個企業的分散式視覺化解決方案清楚且一致的敘述。
Plex的靈活生產策略
支援各種生產策略以滿足特定客戶生產需求。
Studio 5000 Logix Designer®軟體版本36
將升級的支援引入您的控制系統以建立現代化的價值,以及擴展設定、程式設計和維護裝置的能力。
如需自動化博覽會中所有新產品和解決方案的完整清單,請按一下這裡。
已發佈 2023年10月10日