全球最大規模的工業自動化與數位轉型公司洛克威爾自動化公司(NYSE:ROK)本日宣布推出FactoryTalk® Optix™產品組合,協助工業組織建立多功能人機介面(HMI)解決方案,以滿足多樣化的客戶需求並適應持續變化的需求和技術。
工業組織現在可以從專為開發和程式設計直覺、容易使用的工業應用所設計的組件中獲益。FactoryTalk Optix產品組合提供開放式架構以及設計、部署、連線和可延伸性選項,讓使用者能夠建立創新的應用程式。
「FactoryTalk Optix產品組合改變了既有規則」,Wulftec International的營運副總Guy Lopes說道。「它是一種開放式解決方案,可以透過與未來接軌的方法提供靈活度,讓我們能夠透過多人協作、網頁式設計和測試,以及整合版本控制,以更快的速度設計更具創新精神的設備。FactoryTalk Optix產品組合對我們來說大有裨益,非常高興能夠讓其成為我們機器上的標準配備。」
FactoryTalk Optix產品組合包括洛克威爾自動化的HMI平台和遠端存取軟體,以及嵌入式邊緣運算模組和多種部署選項。FactoryTalk Optix軟體採用物件導向的設計、精靈式工作流程和預先建立的程式庫,可以提供無限的靈活度和效率。
「洛克威爾自動化持續推出雲端式解決方案,為客戶提供可以克服限制和改善多人協作,並支援持續發展工作流程的全新功能,藉此大幅提高生產力」,洛克威爾自動化的軟體與控制資深副總Brian Shepherd說道。「在瞬息萬變的世界中,最好的技術是針對敏捷性所設計,而FactoryTalk Optix產品組合可以為使用者提供跨HMI解決方案生命週期的選擇和靈活度。」
FactoryTalk Optix產品組合可以讓使用者選擇自己的技術組合。洛克威爾自動化的客戶首次可以使用視覺化軟體來設計HMI應用程式,這些應用程式可以和洛克威爾自動化及第三方控制器原生搭配使用,以及在其選擇的硬體上執行。使用者可以使用專為相互操作性和完整OPC UA支援所設計的軟體連線到各種第三方軟體、裝置或系統。使用者也只要為他們所需的功能付費,因此可以減少對未使用功能的非必要支出。
「雲端基礎設施和軟體即服務產品持續釋放龐大的價值,幾乎遍及商業世界的每個角落,製造業也不例外」,ARC Advisory Group的副總裁Craig Resnick說道。「洛克威爾自動化的FactoryTalk Optix產品組合可以透過雲端和內部部署協助發揮HMI領域的全新可能性,進而提供此一價值。此產品組合在設計上可以協助使用者透過無縫存取實際距離遙遠的基地來建立更具創新精神的設計和擴充,同時也可以提供更靈活的部署選擇,包括支援多種應用的專用圖形終端和工業PC。」
FactoryTalk Optix產品組合包含五個核心解決方案:
FactoryTalk® Optix™軟體
FactoryTalk Optix軟體是一個HMI視覺化平台,使用者可以透過其瀏覽器存取,或是下載到其電腦。這套軟體提供彈性、可擴充性和相互操作性,讓使用者可以設計和部署符合其需求的HMI。這個新平台內含多人協作、網頁式設計和測試,以及整合版本控制等功能。
OptixPanel™
OptixPanel圖形終端機是密封HMI設備,預先安裝了FactoryTalk Optix和FactoryTalk Remote Access軟體授權。這表示裝置是一個首次啟動即可運作的多合一解決方案。預先安裝的封閉式作業系統(OS)可以降低執行和維護的風險。
FactoryTalk® Remote Access™解決方案
FactoryTalk Remote Access提供安全遠端連線,因此使用者可以從全球任意地點檢視、協助、管理和進行故障排除。這讓團隊能夠更快回應需求並迅速解決生產問題。FactoryTalk Remote Access可以將領域專家快速連線到關鍵問題,沒有實際位置的限制,因此可以提高反應能力並減少出差和資產停機的相關成本。
ASEM™ 6300工業電腦
ASEM 6300工業電腦有盒裝和面板兩種形式,並提供更貼近客戶需求的客製化。利用FactoryTalk Optix軟體發揮創新,並將HMI解決方案無縫部署到最貼近客戶需求的ASEM 6300裝置。
嵌入式邊緣運算模組
嵌入式邊緣運算模組為使用者提供一組套裝解決方案,可以在本機和遠端處理視覺化資料,同時保持隨客戶需求變化升級和擴充系統的能力。
FactoryTalk Optix軟體第1.2版現已推出,具備50多項全新功能,並提供英文、義大利文、法文、西班牙文和中文版本。點擊此處以了解更多關於洛克威爾自動化FactoryTalk Optix產品組合的資訊。整個產品組合也將於11月6日至9日在波士頓舉行的自動化博覽會上展出。
已發佈 2023年10月12日