搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建报警网格
插入预先配置的报警数据网格。
小贴士:
如果要从头开始创建自定义报警网格,请参见
开发颜色编码报警仪表板
。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Alarm Grid
。
在
组件
中,将
报警网格
拖到
项目视图
中的
MainWindow (type)
上。
选择
关闭
。
开发温度变化报警
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。