创建模拟量变量

创建用于指示温度的模拟量变量。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    模拟量变量
  2. 配置变量:
    1. 属性
      中,将
      模拟量变量1 (Float)
      属性值设置为
      50
    2. 选择属性值旁边的
      <无>
      ,然后选择
      温度: 华氏度
    3. EURange
      下面,将
      下限
      设置为
      -10
    4. 上限
      设置为
      60
    5. 约束
      设置为
      True
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈