搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发可更改标签文本的按钮
开发在被选择时更改标签文本的按钮。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
ButtonThatChangesLabelText.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建应用程序界面
。
开发用于设置标签文本的 NetLogic
。
将界面与 NetLogic 相集成
。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
NetLogic 教程
创建应用程序界面
开发用于设置标签文本的 NetLogic
将界面与 NetLogic 相集成
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。