- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
创建可生成随机数据的 NetLogic
此脚本将生成随机数据并用该数据填充存储 1 数据库表。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 创建可生成随机数据的 NetLogic
- 在项目视图中,右键单击存储1文件夹,然后选择 。
- 将光标悬停在 NetLogic 上,选择并输入GenerateRandomData。
- 双击 NetLogic。外部代码编辑器将打开。
- 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:using System; using FTOptix.Core; using Store = FTOptix.Store; public class GenerateRandomData: FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void InsertRandomValues() { // Get the current project folder. var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3", "Column4" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 4]; Random randomNumber = new Random(); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; // Column4 rawValues[i, 3] = Guid.NewGuid().ToString(); } var myStore = LogicObject.Owner as Store.Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Store.Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
- 保存代码。
提供反馈