创建用于触发方法的按钮
创建可触发自定义 NetLogic 方法的按钮。
- 创建“导出”按钮:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择 并输入ExportButton。
- 配置“导出”按钮:
- 在属性中,将文本设置为Export Data。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的 ,然后选择 。
- 在tableNodeId和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建“生成数据”按钮:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择 并输入GenerateDataButton。
- 配置“生成数据”按钮:
- 在属性中,将文本设置为Generate Data。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的 ,然后选择 。
提供反馈