配置区域设置 ID
创建区域设置 ID,并将其添加到字典中。
- 为英语(美国)和意大利语创建区域设置 ID:
- 在项目视图中,右键单击模型,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择 并输入LocaleIds。
- 在属性中,选择 ,然后选择变量。
- 双击变量名称并输入en-US。
- 选择Int32,然后选择LocaleId。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 对于属性值,选择en-US。
- 在属性中,选择 ,然后选择变量。
- 双击变量名称并输入it-IT。
- 选择Int32,在数据类型编辑器中,选择显示全部,然后选择LocaleId。
- 对于属性值,选择it-IT。
- 将意大利语区域设置添加到字典:
- 在属性中,展开翻译。
- 双击LocalizationDictionary1。
- 在中间窗格的顶部,选择添加区域设置。
- 从列表中选择it-IT并选择添加所选的区域设置。
提供反馈