创建用于添加用户的小组件

通过此小组件,可以通过确定新用户的名称、密码和区域设置来添加新用户。
  1. 创建 CreateUserWidget 面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      CreateUserWidget
  2. 添加标签:
    1. 添加三个标签,方法是右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • NameLabel
      • PasswordLabel
      • LocaleLabel
    3. 选择
      NameLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Name
    4. 选择
      PasswordLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Password
    5. 选择
      LocaleLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Locale
  3. 添加用户密码文本框:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      PasswordBox
    3. 属性
      中,将
      内容类型
      设置为
      Password
  4. 为用户名添加文本框:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      NameBox
  5. 创建区域设置选取器:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      组合框
    2. 将光标悬停在组合框上,选择
      Edit
      并输入
      LocaleCombo
    3. 模型
      属性和
      ProjectName
      模型
      LocaleIds
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  6. 创建“添加用户”按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      CreateButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Add User
    4. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      UserManagementScript
      AddUser
    5. 名称
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (Type)
      NameBox
      文本
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    6. password
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (Type)
      PasswordBox
      文本
      之间创建动态链接。
    7. localeId
      ProjectName
      UI
      CreateUserWidget (Type)
      LocaleCombo
      SelectedItem
      之间创建动态链接。
    8. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {面板加载器1}
      面板加载器1
      ChangePanel
    9. NewPanelPath
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
  7. 创建“取消”按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      CreateUserWidget (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      DiscardButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Cancel
    4. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {面板加载器1}
      面板加载器1
      ChangePanel
    5. NewPanelPath
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  8. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈