将界面与 NetLogic 相集成
在脚本中定义的接口元素和方法之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 配置 CreateButton:
- 在项目视图中,选择CreateButton。
- 在事件中,选择MouseClickEvent旁边的 ,然后选择 。
- 在NewPanel和 之间创建动态链接。
- 配置 RemoveButton:
- 在项目视图中,选择RemoveButton。
- 在事件中,选择MouseClickEvent旁边的 ,然后选择 。
- 在名称和 之间创建动态链接。
- 配置 NameLabel:
- 在项目视图中,选择NameLabel。
- 在文本和 之间创建动态链接。
- 配置 PasswordBox:
- 在项目视图中,选择PasswordBox。
- 在文本和 之间创建动态链接。
- 配置 LocaleCombo:
- 在项目视图中,选择LocaleCombo。
- 在模型和 之间创建动态链接。
- 在选定值与 之间创建动态链接。
提供反馈