- 开发解决方案
- 使用 C# 开发项目
- 应用程序示例
- 对象和变量引用
创建应用程序界面
创建仪表、标签、数字调整框和按钮。
- 创建仪表:
- 创建值标签:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入ValueLabel
- 在属性中,将文本属性值设置为VALUE
- 创建步骤标签:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标签上,选择并输入StepLabel
- 在属性中,将文本属性值设置为STEP
- 创建数字调整框:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 在属性中,在值和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建消息标签:
- 创建启动按钮:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入StartButton
- 在属性中,将文本属性值设置为START
- 使用表达式计算器!{0}在已启用和 之间创建高级动态链接有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。小贴士: 如果无法完成此步骤,请保存并重新打开项目。
- 创建“停止”按钮:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入StopButton
- 在属性中,将文本属性值设置为STOP
- 在已启用和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 在事件窗格中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。小贴士: 如果无法完成此步骤,请保存并重新打开项目。
- 排列界面元素。

提供反馈