开发用于导入翻译内容的解决方案

使用 OPC UA 通信从另一个项目导入翻译内容。
应用程序示例 - 客户端,登录表单
应用程序示例 - 客户端,意大利用户登录
应用程序示例 - 客户端,美国用户登录
提醒事项:
下载示例项目:
ImportTranslations.zip
先决条件
小贴士: 客户端项目从服务器项目导入数据。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行服务器和客户端项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈