创建面板

创建用于在两个其他面板之间切换的导航面板。
  1. 创建 SavePanel (type):
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      SavePanel
  2. 创建 ValuePanel (type):
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      ValuePanel
  3. 创建导航面板:
    导航面板用于在不同面板之间切换。
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      导航面板
    2. 属性
      中的
      面板1
      下面,在
      面板
      属性和
      ProjectName
      UI
      SavePanel (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 属性
      中,选择
      面板
      旁边的
      Add
    4. 属性
      中的
      面板2
      下面,在
      面板
      ProjectName
      UI
      ValuePanel (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈