开发特定于用户的界面

提供个性化用户体验,使某些界面区域只能供特定用户组访问。
应用程序示例
只有已登录的管理员才能看到
管理员窗格
提醒事项:
下载示例项目:
UserSpecificInterface.zip
先决条件
  • 按以下方式配置用户和组:
    用户名
    密码
    Admin1
    admin
    管理员
    User1
    user
    用户
    请参见用户和组
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈