搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
C# API 参考
有关可用 C# API 的说明。
使用 C# 开发项目
返回已知节点
通过搜索返回节点
添加或移除节点
创建对象
创建变量
读取或写入字段变量
使字段变量保持同步
写入日志消息
管理动态链接
管理别名
管理文件和资源路径
会话活动日志和审计
管理翻译
串行端口 API
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。