搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
添加部署目标设备
添加要运行
FTOptixApplications
的设备。
在
FactoryTalk Optix Studio
工具栏,选择
运行
旁边的向下箭头,然后选择
配置目标设备
。
在
部署目标设备配置
窗口中,选择
添加新目标
。
填写字段。
选择
关闭
。
远程调试运行时 NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。