编辑 NetLogic

使用外部代码编辑器修改 NetLogic 代码。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 编辑 NetLogic
  2. 项目视图
    中,双击 NetLogic 对象。
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  3. 在外部代码编辑器中,编辑 NetLogic 代码并保存文件。
    小贴士:
    可以通过添加以下声明来公开自定义方法:
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈