搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
管理第三方 .NET 库
可以使用第三方 .NET 库扩展 C# 编程语言功能。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 6.0 目标框架的 .NET 库。
NetLogic
将第三方库添加到 Visual Studio 项目
将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。