按钮示例

此对象用于在运行时运行方法。按钮可以包含文本或图像。
按钮示例
应用了三个样式不同的按钮控件。
graphic showing three different button styles

事件

您可以通过以下事件触发
按钮
对象的方法:
事件
在运行时执行以下操作时生成
MouseClick 事件
单击或触按对象,然后释放对象。
MouseDown 事件
单击或触按对象。
MouseUp 事件
释放对象的单击或触按。

使用案例

触发不同的操作,例如:
  • 开始生成报表。
  • 对活动报警进行确认。
  • 指示紧急状况。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈