搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
数据网格示例
使用此对象可包含一个表,该表显示在运行时从项目节点或从一个或多个数据库表获取的数据。
小贴士:
数据网格
对象可包含只读文本、可编辑文本和图像。每个网格行表示来自其他项目节点的数据或来自数据库表中其他行的数据。
数据网格示例
使用案例
在表中显示某个数据。例如,显示特定硬件组件的属性。
对象示例
配置数据网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。