搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置用于打开对话框的按钮
要在运行时显示
对话框
,另一个对象必须调用特定方法。
在
项目视图
中,创建
对话框 (type)
。
创建或选择
按钮
对象。
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
命令
UI 命令
打开对话框窗口
。
在
对话框
参数和
对话框 (type)
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
对话框示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。