下拉按钮示例

选择“按钮”后,使用此对象可打开或关闭面板。
下拉按钮示例
animated image that shows a content panel being displayed when the button is clicked

使用案例

选择“按钮”后,可以打开包含其他选项或信息的面板。
小贴士: 如果相对于设置的打开方向没有足够的宽度或高度空间,则面板会以相反方向打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈