搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置导航面板
通过将“面板”对象作为选项卡引用来配置
导航面板
。
在
项目视图
中,创建或选择
导航面板
对象。
在
导航面板
中创建要作为选项卡引用的
面板
类型。
选择
导航面板
。在
属性
中,通过选择
面板
旁边的
来添加选项卡。
在
面板
属性和
面板
类型之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
展开
面板#
类别,为导航面板上的每个选项卡设置可选面板属性:
标题
。输入选项卡的标题。
图像路径
图像覆盖面板
标题
或
BrowseName
。为了与 UI 无缝集成,请使用大小合适的平面图像和透明背景。
导航面板示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。