搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
滚动视图示例
使用此对象提供包含滚动条的面板,使其包含的内容可以大于面板本身。
小贴士:
滚动视图
支持:
触按和多点触按手势,例如平移或双指缩放。
键盘和鼠标操作,例如用于放大或缩小的
Ctrl
Scroll wheel
组合。
滚动视图示例
使用案例
显示大于主应用程序容器的概述信息、图画或其他项。
对象示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。