搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
对象
对象是用来标识物理对象(如电机)或非物理对象(如数字量报警)的元素。
对象组件
对象中可以包含:
显示名称
说明
变量
嵌套对象
对象示例
物理电机是具有特定操作特征(例如加速度、速度和力矩)的机械对象。项目中的
Motor
对象是一个包含多个相同属性的对象。
电机对象属性
基本概念
对象类型
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。