FactoryTalk Optix 组件
FactoryTalk Optix
项目符合开放平台通信 (Open Platform Communication, OPC) 标准,该标准可在不同的系统之间实现互操作性。软件
FactoryTalk Optix
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行。
软件 | 系统 | 说明 |
---|---|---|
FactoryTalk Optix Studio | 开发系统 | 集成开发环境,包含用于设计和编译 HMI 或物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的功能模块框架。 |
(可选)外部代码编辑器 | 第三方代码编辑器,用于通过开发自定义 NetLogic C# 代码来自定义、扩展或添加新功能。
小贴士:
我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
| |
FactoryTalk Optix 应用程序 | 客户端系统 | 在 FactoryTalk Optix Studio 中开发和编译的 HMI 或物联网应用程序。 |
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务 | 用于从 FactoryTalk Optix Studio 将 FactoryTalk Optix 应用程序 更新和部署到客户端设备的软件。 |
工作流
下图说明了
FactoryTalk Optix 应用程序
的开发和部署过程。提供反馈