打开 FactoryTalk Optix Studio Web 版本
可以在 Web 浏览器中打开
FactoryTalk Optix Studio
。打开一个清理会话,以移除 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
中所有与 GitHub®
不同步的项目。先决条件
- 登录到FactoryTalk 中心。小贴士: 有关FactoryTalk 中心的更多信息,请参见。FactoryTalk 中心联机帮助
- 从可用的应用程序中选择FactoryTalk Optix。
- 要打开FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器,请执行以下操作:
- 选择在浏览器中打开。
- 要打开FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器并移除与 GitHub 不同步的所有FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器项目,请执行以下操作:重要提示: 打开清理会话将永久移除与 GitHub 不同步的所有FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器项目。
- 选择在在浏览器中打开后面的下拉箭头,然后选择打开清理会话。
- 在该对话框中,选择是。
提供反馈