搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置数字量报警
配置用于在运行时就 Motor1 问题发出警告的简单布尔报警。
小贴士:
默认情况下,数字量报警在其
输入变量
等于
1
时触发。有关更多信息,请参见
报警类型
。
在
项目视图
中,右键单击
报警
,然后选择
新建
数字量报警
。
在
属性
中,在
输入变量
和
Motor1Alarm
变量之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
消息
中,输入警告消息。
例如,输入
Motor1 alarm
。
快速入门:开发示例项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。