配置报警事件记录器

将与报警关联的过去事件的相关日志存储在数据库中。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    数据存储
    ,然后选择
    新建
    嵌入式数据库
  2. 将光标悬停在
    嵌入式数据库1
    上,选择
    Edit
    并输入
    AlarmDB
  3. 在工具栏中,选择
    模板库
  4. 中,搜索
    Alarms Event Logger
  5. 组件
    下面,将
    报警事件记录器
    拖到
    项目视图
    中的
    记录器
    上。
  6. 选择
    关闭
  7. 项目视图
    中,选择
    报警事件记录器1
  8. 属性
    中,在
    数据库
    ProjectName
    数据存储
    AlarmDB
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈