配置配方编辑器

配置用于在运行时管理配方的配方编辑器。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
  2. 中,搜索
    Recipes Editor
  3. 组件
    下面,将
    配方编辑器
    拖到
    项目视图
    中的
    Page4 (type)
    上。
  4. 选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,选择
    配方编辑器1
  6. 属性
    中,将
    水平对齐
    设置为
    Stretch
    对象将在运行时根据容器调整其宽度。
  7. 项目视图
    中,选择
    配方编辑器1
  8. 属性
    中,在
    配方模式
    ProjectName
    配方
    配方模式1
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  9. 右键单击
    配方编辑器1
    并选择
    执行设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈