对报警进行证实和确认

在运行时对活动报警进行确认和证实。对报警进行应答表明用户已经注意到该报警。证实报警表明报警的引发原因已得到解决。
  1. 在运行时,在
    报警网格
    中:
    • 选择报警。任何交互操作仅应用于网格中的选定报警。
    • 不选择报警。任何交互操作都应用于网格中的所有报警。
  2. 选择:
    • 确认
      全部确认
      。确认您已认识到选定报警或所有报警。
    • 证实
      全部证实
      。证实选定报警或所有报警的来源已得到解决。
Checkmark
将出现在相关的报警列中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈