键值转换器

基于包含键值对的表将源值转换为对应的父值。键值转换器可将异构数据(如颜色)转换为值。

键-值编辑器

可以通过在高级动态链接编辑器中选择键-值转换器旁边的
Edit
来打开键-值编辑器。
条目
名称
说明
1
转换器路径
指向转换器的路径。
2
Add
添加键-值表行。
3
删除
删除选定的键-值表行。
4
数据类型
指示键或值的数据类型。选择后,可选择其他数据类型。
5
转换器键(源值)。
6
与同一行中的键对应的值(输出值)。
小贴士: 第一行中的值为默认值。如果源值与任何转换器键均不对应,则转换器返回默认值。

属性

属性
说明
模式
动态链接的方向:
  • 从源节点读取到父节点。
  • 从父节点写入源节点。
  • 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。

其值与键相对应的变量。

输出

与映射中的键相关联的值。

示例

提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈