配置数据库表
您可以手动配置数据库结构并使用 NetLogic 方法填充数据库结构,也可以使用 OPC UA 客户端。
先决条件
- 配置数据库表
- 在项目视图中,选择数据库对象。
- 在属性中的表旁边,选择 以添加数据库表。
- 在列旁边,选择 以创建一个表列。
- (可选)要更改列值的数据类型,请在列旁选择#BaseDataType,然后选择其他数据类型。
- 输入列值或创建动态链接。#
- (可选)要更改列名称,请将光标悬停在列上,选择 ,然后输入自定义名称。#
- 如果使用嵌入式数据库,则设置记录限制。
- 只有当表中至少有一个名为Timestamp或Time且具有DateTime数据类型的列时,记录限制属性才会生效。小贴士: 如果您使用数据库来存储记录器中的数据,则Timestamp或Time列会自动添加到表中。
- 记录限制的最小值为1000。
在运行时,将删除任何超出记录限制的记录。重要提示: 如果记录数超出阈值(等于限值的0.1%),则多出的记录将被删除。例如,如果将记录限制设置为10000,那么,一旦达到10010条记录,就会自动删除最旧的10条记录。
提供反馈