配置范围转换事件
当变量值或对象属性值在或不在特定范围时触发相应的方法。
- 在项目视图中,选择对象或变量。
- 在属性中,右键单击一个变量或属性,然后选择 。小贴士: 如果需要,选择 添加变量。
- 在事件的转换中,选择:
- 内(不含)
- 外(不含)
- 内(含)
- 外(含)
条目说明范围值转换方法执行 - 设置自属性。小贴士: 可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 设置至属性。小贴士: 可以输入阈值或添加指向阈值的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 选择VariableTransitioned旁边的 。
- 选择方法:
- 对于全局方法,展开命令。
- 对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,数据网格节点公开刷新方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
- (可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
- (可选)选择其他方法。
提供反馈