搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
允许与图形对象进行交互
启用图形对象,以便用户可以在运行时与对象进行交互。在
属性
中启用图形对象。
在
项目视图
或窗口中,选择容器或图形对象。
在
属性
中的
已启用
中,选择:
真
。允许用户在运行时与图形对象进行交互。
假
。禁止用户在运行时与图形对象进行交互。
添加图形对象实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。