更改图形对象的属性

更改图形对象的属性,以更改图形对象的名称、唯一属性、外观和运行时行为。
所显示的图形对象属性取决于选定的图形对象。要在更改属性之前打开图形对象以查看其内容,请在
属性
中选择
Editor
  1. 项目视图
    或窗口中,选择容器或图形对象。
  2. 属性
    中,更改以下类别的属性:
    • 名称
      。选择现有名称,然后输入图形对象的新名称。
    • 外观
      。更改图形对象在运行时的显示方式。
    • 大小和布局
      。更改图形对象在运行时的大小和位置。
    • 事件
      。添加在用户执行操作时或系统提示执行操作时,要在运行时用于执行事件的方法。
      小贴士:
      仪表图形对象包含
      仪表
      类别。如果仪表的
      最小值
      最大值
      属性持续快速变化,则运行时应用程序的性能会受到影响,因为每次更改时都必须重新绘制仪表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈