搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
复制图形对象
复制图形对象以复制其中的配置。在创建图形对象时,通过复制图形对象可实现一致性并节省时间。
在
项目视图
或窗口中,选择容器或图形对象。
右键单击图形对象,然后选择
复制
或按
Ctrl
C
。
在
项目视图
或窗口中右键单击,然后选择
粘贴
或按
Ctrl
V
。图形元素将粘贴到所复制的图形元素顶部。
将新图形对象拖离被复制的图形对象。
添加图形对象实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。