搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
枚举数据控件对象中的项
通过在模型属性和目标节点之间创建动态链接,列出数据控件对象(如数据网格)中的项。
小贴士:
有关可用数据控件对象的信息,请参见
数据控件对象
。
在
项目视图
中,选择一个数据控件对象。
例如,选择一个数据网格对象。
在
属性
中,在
模型
和包含要枚举的项的节点之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
例如,在
模型
和包含要枚举的对象的文件夹之间创建动态链接。
添加图形对象实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。