动画属性
通过编辑动画属性来配置动画。
数值动画
基于特定时间段内变量值变化的简单动画。
属性 | 说明 |
---|---|
自 | 范围的起始值。 |
至 | 范围的结束值。 |
持续时间 | 动画的持续时间(毫秒)。 |
插值 | 动画值变化时的插值类型。 |
目标 | 动画的目标节点。 |
正在运行 | 布尔值。 |
循环 | 动画的连续播放次数。如果值为 -1 ,则设置连续动画播放。 |
顺序动画
按顺序执行的动画组。
属性 | 说明 |
---|---|
正在运行 | 布尔值。 |
循环 | 动画的连续播放次数。如果值为 -1 ,则设置连续动画播放。 |
并行动画
按并行顺序执行的动画组。
属性 | 说明 |
---|---|
正在运行 | 布尔值。 |
循环 | 动画的连续播放次数。如果值为 -1 ,则设置连续动画播放。 |
提供反馈