容器对象
容器对象包括:
对象 | 说明 |
---|---|
面板 | 构成对话框或小组件的图形对象的简单容器。 默认情况下,每个新面板都有固定宽度和高度,且与父对象的左上角对齐。 |
屏幕 | 构成特定界面的图形对象的容器。 默认情况下,每个新屏幕都会拉伸以覆盖整个父对象。 |
水平布局 | 该面板可自动将多个图形对象水平排列在一起。 |
垂直布局 | 该面板可自动将多个图形对象垂直排列在一起。 |
缩放布局 | 一个容器,当它的纵横比发生变化时,它的子图形对象会自动缩放。 |
面板加载器 | 一个容器,使用逻辑在运行时显示不同的备用面板。 |
导航面板 | 一个面板,其中包含其他面板,并自动按可供导航的选项卡对其中包含的面板进行组织。 |
下拉按钮 | 一个按钮,在选择该按钮时,将打开和关闭一个弹出窗口。 |
滚动视图 | 一个面板,当内容在一个面板中容纳不下时,可以滚动显示内容。 |
可折叠项 | 包含可展开的内容块的容器。 |
窗口 | 根图形容器。在画面引擎中,可以设置“窗口”以指定运行时的初始用户界面。
小贴士:
X 、Y 和总在最前面 属性仅适用于本地画面引擎。 |
提供反馈