绘图对象
绘图对象包括:
对象 | 说明 |
---|---|
矩形 | 可在运行时选择而且可对其外观进行自定义的矩形或方形。使用矩形可以创建按钮或将其他相关对象组合在一起。 |
椭圆 | 可在运行时选择而且可对其外观进行自定义的椭圆或圆形。 |
图像 | PNG 、JPG 、JPEG 、BMP 或 SVG 图像。例如,徽标。 |
多状态图像 | 可根据输入值具有多个图像状态的对象。每个图像状态都可以引用不同的图像,并且可以具有特定的不透明度。如果输入值与所有图像状态都不对应,则使用默认值(所定义的第一个状态)。 |
高级 SVG 图像 | SVG Tiny 1.2 图像,可以在设计时或运行时更改各个图像部分的属性。例如,报警可能会使图像的特定部分变为红色。 |
直线 | 可以绘制而且可对其外观进行自定义的直线。 |
折线 | 可在运行时选择而且可对其外观进行自定义的折线或多边形。 |
提供反馈