调整图形对象的大小
通过拖动来调整图形对象的大小,或在图形对象的“高度”和“宽度”属性中指定值。
要调整图形对象的大小,图形对象的对齐方式必须为左对齐、上对齐或下对齐。如果图形对象在 X 轴或 Y 轴上的对齐方式为
调整
,则图形对象的大小会根据容器大小动态变化。无法相对于容器大小来缩放容器内对象的大小。
小贴士:
窗口
对象的大小用于定义整个用户界面的大小。窗口对象的大小可以使用宽度
和高度
属性来设置,或者自动设置为与在运行时使用全屏
属性显示界面的屏幕的大小相等。- 在窗口中,拖动对象的大小调整手柄,或在项目视图中,选择一个对象,然后在属性中更改:
- 高度。输入图形对象的高度值。
- 宽度。输入图形对象的宽度值。
小贴士: 如果您删除高度或宽度值,图形对象将使用自动设置。文本和边距决定了对象的大小。
提供反馈