指定图形对象的边距和填充

编辑对象边缘周围的空间、对象周围的填充以及对象与容器对象之间的边距。
文本框对象及其填充和边距的示例包括:
小贴士: 填充仅出现在
文本框
按钮
数字调整框
数据网格
下拉框
列表选择
对象中。填充、边缘粗细和边角半径是在
样式表
中定义的全局样式属性。
  1. 项目视图
    中,选择所需的对象。
  2. 属性
    中的
    填充
    下面,在
    水平
    垂直
    中,输入文本与对象边缘之间的间距值。
    小贴士: 填充相对于文本高度。如果填充为 60%,则其文本高度为 20 像素的标签的填充为 12 像素。填充仅适用于
    文本框
    按钮
    数字调整框
    数据网格
    下拉框
    列表选择对象
  3. 边缘
    中,输入填充周围所显示对象的边距值。
  4. 边距
    中,输入对象的边缘与包含该对象的父对象的边缘之间的间距值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈