配置样式表
配置样式表以更改样式表的属性。某些样式属性在编辑器中显示预览。
- 在项目视图中,展开UI文件夹并双击所需的样式表。该样式表及其属性将打开。
- 在属性中,配置该样式表的属性:小贴士: 要更改属性值,请选择 手动输入值,或选择添加动态链接
- 名称。选择当前名称以编辑样式表的名称。键入新名称并按Enter。
- 类型。默认情况下,此属性是样式表,且为只读属性。
- 窗口颜色。选择窗口的背景色。
- 屏幕颜色。选择屏幕对象的背景色。
- 边框宽度。选择图形对象边框的默认宽度。手动输入值或选择更改动态链接
- 文本颜色。选择文本图形对象的颜色。
- 边框颜色。选择图形对象边框的颜色。
- 焦点颜色。选择在运行时带有焦点的图形对象的颜色。小贴士: 选择代表颜色的框,在选择颜色中通过拖动来选择颜色,然后选择选择。
提供反馈